This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62568A:整个温度范围内的参数

Guru**** 2508335 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62568A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945777/tlv62568a-parameters-over-full-temperature-range

器件型号:TLV62568A

您好!

您好、您能在整个温度范围内指定 TLV62568A 的参数吗(尤其是最小电流限制)? 我想在高达85oC 的环境温度下使用它。

此致、

Jakub

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jakub、

    我将研究您的请求、并在明天向您提供反馈。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您、期待您的反馈。

    此致、

    Jakub

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jakub、

    我已在内部重新定向此请求、我正在等待回复。

    遗憾的是、它所花费的时间比预期的要长。 我希望在一两天内回答您的问题。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢、我在等。

    此致、

    Jakub

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    你那有什么信息吗?

    此致、

    Jakub

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Jakub、

    可惜,我不能较早作出回应。 我遇到了另一个客户问题、无法对此采取后续行动。 让我有更多的时间再次与负责的团队核实。

    这里的挑战是、此参数未进行表征、我不确定它是否在我们的数据库中可用。 因此,我在等。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Febin、

    我将耐心等待。

    顺便说一下- TLV62568A 未在整个温度范围内进行表征这一事实是否是其价格非常合理的原因?

    此致、

    Jakub

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jakub、

    我们的 TLV 器件是成本优化型解决方案、不会影响性能、因此规格仅限于室温。

    我将根据要求为您提供整个温度范围的 HS FET 最小电流限制。  

    请允许我衷心感谢您的耐心和理解!

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jakub、

    您能否共享您的电子邮件 ID、以便我可以通过电子邮件共享详细信息?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    我的电子邮件是 jakub.kwolek@fideltronik.com

    此致、

    Jakub

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jakub、

    非常感谢您分享您的电子邮件。

    我今天将关闭此主题并向您发送电子邮件。 如果您同意、请点击"已解决"。

    此致、

    Febin