This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:使用 TL751M-Q1 &放大器的电池充电器;BQ21040

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940044/bq21040-battery-charger-using-tl751m-q1-bq21040

器件型号:BQ21040

尊敬的团队:

我正在尝试为汽车构建具有备用电池的 GPS 器件

我的充电器 IC BQ21040、由 LDO TL751M ( 输入12v 和输出5V)供电。电池尺寸150mah。

一切工作正常,但 LDO 加热至50-60度,这是正常的吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安布马尼、您好!

    LDO 将产生热量这是正常现象、开关降压转换器在12V-5V 电压下的热量将更低。  

    最棒的