This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C42:峰值电流模式反激式转换器的固定频率电压控制环路的直流开环增益

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C42

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949238/ucc28c42-dc-open-loop-gain-of-the-fixed-frequency-voltage-control-loop-of-a-peak-current-mode-flyback-converter

器件型号:UCC28C42

您好!

我已阅读 UCC28C42的数据表、它对我的设计很有用。 但是、我仍然无法理解等式19。 您想向我展示该方程式的派生过程还是帮助我理解该方程式?

由于方程式不能很好地显示在这个空白处、请通过 clicj 在此处查看数据表:

谢谢、

邱森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我来看看这个、然后回答一下这个方程式是如何获得的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    公式19实际上是基于对 CCM 反激式峰值电流模式反馈环路研究的研究结果。 该开发过程如以下参考中所示、并基于状态平均法进行小信号模型分析。 要了解如何获得等式19、您需要通读这些参考文献、例如下面的。 不能在此处复制和粘贴这些研究工作说明。

    (1) Christophe P. Basso,“Switch-Mode Power Supplies Spice Simulations and Practical Designs”,McGraw_Hill,2008年。

    (2) W. Kleebchampee 和 C. Bunlaksanusorn,《具有光耦合器反馈的电流模式控制反激式转换器的建模和控制设计》,IEEE PEDS 2005。

    (3) Yuri Panov 和 Milan M. Jovanovic´“具有光耦合器反馈的隔离式电源的小信号分析和控制设计”,IEEE 电力电子交易,2005年7月。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的帮助。