This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51113:TPS51113和 ISL6341IRZ-T 之间的差异

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51113

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949536/tps51113-the-different-between-tps51113-and-isl6341irz-t

器件型号:TPS51113

您好、支持团队  

由于这两个器件是 P2P,我是否知道 TPS51113和 ISL6341IRZ-T 之间的区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    客户最关心哪一个或哪一个规格? 您可能知道 TPS51113是一个旧器件、我没有这两个器件的比较表。 如果您需要全面的比较表、可能需要一些时间。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lishuang,  

    客户希望用 TPS51113替代 ISL6341IRZ-T、在查看器件数后、我无法挖掘出不同的器件

    需要您的善意帮助来检查它  

    非常感谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    在本周结束之前、我能为您提供对比吗?

    我将通过电子邮件发送给您。 那么、我将关闭这里的这个线程。

    谢谢、  

    Lishuang