This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29002:Oring IC (TPS2412) VDD 开路时的负载共享操作问题

Guru**** 1499540 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC29002, TPS2412
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939031/ucc29002-load-share-operation-question-when-oring-ic-tps2412-vdd-is-open

器件型号:UCC29002
主题中讨论的其他器件: TPS2412

你好。 TI 专家

我的客户正在使用 Oring IC (TPS2412)和 UCC29002。

在这方面,我有以下问题。

当两个 SMPS 负载共享运行时、如果一个 SMPS 的 Oring IC (TPS2412) VDD 端子断开、则打开 VDD 的 SMPS 输出电压会下降至 Oring IC 内的二极管值。

当然、如果两者都处于正常状态、或者两个 SMPS 中的 Oring IC (TPS2412)未运行(两个 VDD 端子均开路)、则负载共享将正常运行。

当我在一个 SMPS 中打开 Oring IC (TPS2412) VDD 端子时、我想知道负载共享为何不起作用。

下面是测量波形。

请回答我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo

    我已联系相应的产品组。 您很快就会听到他们的声音。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为问题是、当您移除 TPS2412的 VDD 时、串联导通 FET 的栅极会下降。  这会导致其输出下降。  为了使其正常运行、您必须为所有 VDD 端子供电。

    此致、