请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC29002 主题中讨论的其他器件: TPS2412
你好。 TI 专家
我的客户正在使用 Oring IC (TPS2412)和 UCC29002。
在这方面,我有以下问题。
当两个 SMPS 负载共享运行时、如果一个 SMPS 的 Oring IC (TPS2412) VDD 端子断开、则打开 VDD 的 SMPS 输出电压会下降至 Oring IC 内的二极管值。
当然、如果两者都处于正常状态、或者两个 SMPS 中的 Oring IC (TPS2412)未运行(两个 VDD 端子均开路)、则负载共享将正常运行。
当我在一个 SMPS 中打开 Oring IC (TPS2412) VDD 端子时、我想知道负载共享为何不起作用。
下面是测量波形。
请回答我的问题。