This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76005QEVM:IC 在连接到高输入电压时立即熔断

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM76005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948585/lm76005qevm-ic-instantly-blown-when-connected-to-high-input-voltage

器件型号:LM76005QEVM
主题中讨论的其他器件:LM76005

尊敬的 TI 工程团队:

根据螺纹标题、当连接到50V 高电压锂离子电池且未连接负载以进行输出开路测试时、评估板的 LM76005 IC 会立即爆炸。 是否有人可以分享一些关于可能导致问题的原因以及如何解决此问题的见解。  

评估板的输入电压完全处于 IC 的额定限值范围内、但仍会爆炸。 当使用输入电压低至24V 的电源单元对其进行测试时、电路板在进行负载和空载测试时似乎工作正常。 这是否仅仅是由于电池浪涌电流的初始尖峰? 即使如此、是否不应激活内置过流保护协议以减轻这种情况的发生? 还是由于电路板连接到电池时的过冲电压? 通过在 SS/TRK 引脚上放置一个电容器来延长 IC 的软启动时间、可以解决此问题(但是、从 LM76005的数据表中可以看出、如果并且仅在器件开启时、似乎可以实现软启动功能、 但在这种情况下、当电池电源连接到该器件时、器件会立即爆炸、从而无法启用器件的软启动功能)?

此致、

Wei Jie。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei Jie、

    引线具有寄生电感器、它将与 EVM 上的输入陶瓷电容器谐振、并在热插拔过程中导致输入过压

    只需在 C1位置焊接1pcs 33uF~100uF 65V 电解电容器即可解决此问题。  

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的帮助、电压过冲问题似乎是由输入侧的寄生电感引起的、这降低了输入电路的谐振频率。

    此致、

    Wei Jie。