This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180-Q1:单输出查询

Guru**** 2747375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940364/lm5180-q1-single-output-query

器件型号:LM5180-Q1

您好!

我是否可以使用双路输出参考设计使用同一个变压器(YA8916-BL)生成7.7V 输出? 我假设不使用15V 绕组不会影响初级侧调节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、您可以使用 YA8916-BL 生成7.7V 电压。  

    谢谢