This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS565208:加载时出现 TPS565208问题

Guru**** 2507845 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948918/tps565208-tps565208-issue-when-loading

器件型号:TPS565208

大家好、

请在原理图下方找到。 在无负载的情况下测试输出电压时、我们得到2.5V RMS、但在加载时、电压会下降。

下图是输出打开时的情况:

下面的屏幕截图显示了使用15E/5W 电阻器加载输出时的情况:

请帮助我进行同样的调试。

提前感谢。

-Prashanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果未附加图像、则再次附加相同图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prashanth、您好!

    请帮您检查一下

    (1)电源12V 输入端是否存在电流限制

    (2) PIN2 (SW)波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    感谢您的回答。 这次、我从电流限制设置为3A 的外部电源为输入供电

    请在下面找到无负载的波形(绿色- PIN2和黄色- Vout):

    下图是负载情况(15E):

    如果您需要更多详细信息、请告诉我。

    -Prashanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prashanth、您好!

    感谢波形。

    (1) 15E/5W 是15 Ω 电阻器?

    (2)电感的饱和电流是多少?

    (3)您能向我们分享一下布局吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    (1)是的、它是15欧姆电阻器

    (2)电感器部件号为 PM2203.222NLT。 随附了 datasheet.e2e.ti.com/.../P808.pdf

    (3)随附 Gerber。

    如果您需要更多详细信息、请告诉我。

    -Prashanthe2e.ti.com/.../U4_5F00_Modified.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prashanth、您好!  

    您是否希望帮助绘制从空载到负载的 Vout 下降的波形? 我想知道这次发生了什么以及压降的程度。 请绘制 Vin、Vout、SW 波形。  

    BRS、  

    Edwin。