This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54336A:在断电时、TPS54336A 正常关断

Guru**** 2595000 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54336A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949447/tps54336a-at-power-down-tps54336a-graceful-shut-down

器件型号:TPS54336A

您好、TI、

我们使用 TPS54336A 将24V 输入转换为5V。 工作环境通常为50度。 最大电流消耗为2.5A

我们在24V 输入线路(2200uF)上使用备用电容器、当24V 输入电源关闭时、我们看到 IC 输出从5V 下降到2.5V、但不会下降到0V。

请参阅下面随附的波形

粉色波形是 TPS54336A 的24V 输入、黄色波形是 TPS54336A 的5V 输出

EN 引脚保持悬空、其余电路符合 WebBench 设计。

请告诉我们这种行为的可能原因是什么

谢谢、

罗姆人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      附加的波形未通过。 您可以重新连接吗?

    您能否告诉我们断电后 VIN 上的电压是多少?

    您可以随附 WEBENCH 设计的 pdf、还是使用链接共享 WEBENCH 设计?

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、罗马  

    正如 Gerold 所说的、我们无法看到波形。  

    此外、建议您在关断时测量一些波形、包括 Vin、Vout、PH 电压?  

    您最好将原理图发送给我们。