This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24640:用于电机驱动应用的24V 备用电源

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940210/bq24640-24v-backup-power-for-motor-drive-application

器件型号:bq24640

客户正在寻找有关电机应用中备用电源模块的解决方案。  

备用电源轨为24V、由交流/直流辅助电源生成。 电源。 当电机旋转操作中的交流/直流电源发生某些事件时、必须适当地控制电机、直至其停止。 因此、备用电源系统需要保持5秒至10秒的保持时间。  

它看起来不适合 bq24640。 我们所寻找的最佳器件是集成此类应用的充电、放电电流模式、平衡和电源路径管理。 或者是否有其他解决方案可实现该目标?  

此致

Brian W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    如果不了解系统要求的所有细节、BQ2407x 系列可能会更适合。

    Michael