This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:电流叠加

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170-Q1, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/936644/lm5170-q1-current-superimpose

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5170

大家好、

您能否告诉我如何设置 LM5170-Q1的每个引脚以添加多相设置 LM5170-Q1的输出电流? 如果 SYNCIN 上有信号、器件是否会自动充当从器件? 在这种情况下、它只需要一个反馈、还是每个 LM5170-Q1都需要反馈?

此致、
Ryo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    您的意思是 OVPA 和 OVPB、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    感谢您提出问题并在设计中考虑使用 LM5170。  

    关于添加输出电流的第一个问题、您在谈论监控每个相位电流的 IOUTA 和 IOUTB 引脚、还是指动力传动系统的高电流?  

    LM5170中没有专用的从模式。 当多个器件的 ISETA 引脚连接在一起时、由于 LM5170实现了平均电流模式控制、电流应在活动阶段之间均匀分配。 ISETA 引脚电压通常是外部电压环路误差放大器的输出。 电压环路控制只需要一个误差放大器。 如需了解更多详细信息、请查看 LM5170 EVM。 SYNCIN 信号应用于设置器件的相位、以便所有相位都交错。  

    如果您有任何疑问、请告诉我、或者可以通过电子邮件直接与我联系。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    谢谢。 我想知道该器件中有一个专用的从模式。 答案是可以的。

    此致、
    Ryo