This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2587:LM2587T–ADJ

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155, LM2587

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949232/lm2587-lm2587t-adj

器件型号:LM2587
主题中讨论的其他器件:LM5155

你好!

我想根据 LM2587T–adj 器件设计一个工作电压为9–15V 的多输出反激式转换器、用于阴极射线管电源板、具有以下输出:–

1) 1A 时+5V;

2)-5V (1A 时);

3)+250V (59mA 时);

4) 0.6A 时为6.3V、交流(无需整流器)电压降为2.5kV;

4)+20V、电流为100mA;

6)–40V、电流为20mA

上述规格需要哪种初级电感、英国是否有现成的 ETD 或类似类型的变压器磁芯适合建议的输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    总输出功率约为30W、这对于 LM2587而言太高。 我建议您使用 LM5155升压/反激式控制器。 由于您希望输出6个电源轨、因此很难找到合适的现有变压器。  

    对于 LM5155、TI.com 上提供了 LM5155反激式控制器快速入门计算器来帮助客户设计电路: www.ti.com/.../LM5155