This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:加电期间的中间电压

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947977/tps65400-intermediate-voltage-during-power-up

器件型号:TPS65400

您好!  

当我们尝试为 TPS65400供电时、其中一个稳压器(SW2)会在其开启至正确的3.3V 电平之前进入中间电平(~500mV)。 当其中一个其他稳压器(SW4)打开时、中间步进似乎被触发。 是否有办法避免这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Behnam  

    1.您可以将原理图发送给我吗?  

    2.您能否捕获 SW2的一些波形? 包括 Vout2、LX2、SS2电压和放大。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵好、

    感谢您的回答。

    向您发送原理图的最佳方式是什么? 我不太熟悉 E2E 平台、也不确定如何通过它发送私人消息。

    最棒的

    Behnam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Behnam  

    您可以在此处附加原理图文件、也可以发送电子邮件给我:zhao-ma@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Behnam

    让我们通过电子邮件进行交谈。