This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:设计审查

Guru**** 2533280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040, BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938307/bq51050b-design-review

器件型号:BQ51050B
主题中讨论的其他器件:BQ24040BQ51013B

大家好、我正在设计具有无线充电功能的可穿戴设备、这是我第一次设计该部件
因此、我需要您对我的设计进行审核、  

提前感谢

NIR

e2e.ti.com/.../BQ51050B-wireless-charging-design.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 NIR

    原理图看起来正常、这是一个基本原理图。

    需要记住的一些事项、稍后再仔细研究:

    1) FOD 将需要在最终设计就绪时进行调整、值可以开始。

    2) 串联电容器 调整 C43、44和45也可能需要调整、但也是良好的起始值。

    您的目标是什么充电电流?

    您能给我讲一讲您的线圈吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill、您好、 非常感谢您的快速响应、

    我忘记提到:

    1 -充电电流1A/小时

    2 -有线充电的优先级、如果未连接有线充电、则通过无线充电。

    3 - J ü Würth Elektronik 线圈 、PN: 760308201 (随附数据表)、

    我想确保 在有线充电时不需要其他充电器、
    因为我在 BQ51950B 数据表第32页看到了 该图37使用另一个充电器 进行有线充电,所以必须添加 BQ24040吗?

    提前感谢  

    NIR

    e2e.ti.com/.../760308201.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 NIR

    USB 和无线电源输入:

    1) 这将需要两个电池充电器、请参阅数据表中的图37。

    2) 另一种选择是使用 BQ51013B (5V 输出)和单次充电、请参阅数据表图48。

    线圈:

    1) Wurth 760308103202更适合1A 应用、它更大且更高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Bill

    非常感谢、
    我还有几个问题、

    我查看了 BQ51013B、仍然需要额外的充电器进行有线充电(请参阅数据表中的图48、第35页)、e2e.ti.com/.../BQ51050B-and-BQ24040-charging-design.pdf

    关于我选择的线圈(760308201),如果充电电流降至850-900mAh,是否可以使用它? 我对大小有限制。

    我在我的设计中添加了 BQ24040,您能评论一下吗?

    有线充电器930mAh 的充电电流和800mAh 无线充电的充电电流(是否可以验证我为此充电电流设置了正确的值? )

    非常感谢

    NIR

      

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,尼尔

    我在我的设计中添加了 BQ24040,您能评论一下吗? 没有看到任何问题

    关于我选择的线圈(760308201),如果充电电流降至850-900mAh,是否可以使用它? --是的,请注意,随着线圈变小,线圈与线圈对齐非常重要。

    有线充电器930mAh 的充电电流和800mAh 无线充电的充电电流(是否可以验证我为此充电电流设置了正确的值?  --有线看起来不错。  仔细检查无线充电的充电电流设置-- 390R 是正确的,但它是接地的总值(R85+R64)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Bill Johes"]

    你(们)好,尼尔

    我在我的设计中添加了 BQ24040,您能评论一下吗? 没有看到任何问题

    关于我选择的线圈(760308201),如果充电电流降至850-900mAh,是否可以使用它? --是的,请注意,随着线圈变小,线圈与线圈对齐非常重要。

    有线充电器930mAh 的充电电流和800mAh 无线充电的充电电流(是否可以验证我为此充电电流设置了正确的值?  --有线看起来不错。  仔细检查无线充电的充电电流设置-- 390R 是正确的,但它是接地的总值(R85+R64)。

    [/报价]

    非常感谢 Bill

    NIR