This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV757P:TLV7530PDRVR 的精度

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949234/tlv757p-accuracy-of-tlv7530pdrvr

器件型号:TLV757P

大家好、

根据数据表、TLV7530PDRVR 的精度为∓1%。

客户现在需要±1%

是否存在温度依赖性等任何问题?

此致、

maki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maki、

    客户期望的运行条件是什么(即 VIN、VOUT、IOUT、TA)? 请注意、+/-1%输出电压精度规格仅在高达85C 的结温下以及在 Iout = 1mA 时才适用、因此如果结温高于85C 或电流明显高于1mA、则可能会超出1%。  

    此致、

    Nick