This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62056:省电模式的阈值

Guru**** 2391355 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62065

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949186/tps62056-threshold-of-power-save-mode

器件型号:TPS62056
主题中讨论的其他器件:TPS62065

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 TPS62065并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

作为进入省电模式的条件

数据表中有如下说明。

"低输入电压下的电流为100mA、最大输入电压下的电流高达200mA。 "

此时、输入电压为5V、输出电压为3.3V。

 阈值电流100mA 或200mA。

我怀疑它是"低输入电压"、阈值电流为100mA 至 "省电模式"。

是这样吗?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinichi、

    根据输入电压、跳跃阈值将在100mA 至200mA 之间变化。  因此、由于5V 在3V 和10V 之间的电压略低于1/3、因此您可以更好地将转换到省电模式的电流近似为130mA 左右。

    此致、

    -Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢你的答复。

    我将与客户分享您的答案。

    如果他们还有另外一个问题、我会再次问你。

    此致、

    新一