This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25180:电流去耦双路隔离式输出?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25180, LM5180EVM-DUAL, LM5180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949497/lm25180-galvanically-decoupled-dual-isolated-output

器件型号:LM25180
主题中讨论的其他器件: LM5180EVM-DUALLM5180

团队、

请帮助回答以下问题:

1) 1) LM25180数据表第9.2.2和9.2.3节显示了电耦合输出电压的两个双路输出示例。 我们需要两个电去耦输出电压。
您建议如何实施?
在这种情况下、是否会出现电压控制不准确性问题?

您是否有一些优化效率的设计技巧或最佳实践?

 2) 2) LM25180数据表第8.3.7节外部偏置电源显示了辅助绕组:
辅助绕组是必须的还是有替代选项?

3) 3) LM5180EVM-DUAL:
LM5180 EVM 显示在 LM25180页面上。 我假设 LM5180可以未焊接并替换为 LM21580。
或者是否需要进行一些其他更改?

电路板上有一个 Coilcraft / Wurth 变压器、其规格如下(根据 Coicraft 页面、该规格似乎是针对 LM5180指定的):
https://www.coilcraft.com/en-us/products/transformers/power-transformers/no-opto/ya8779/ya8916-bl/https://www.we-online.de/icref/en/texas-instruments/LM5180-Q1-LM5180EVM-S05-Flyback

您是否知道其他一些 LM5180/LM25180 "Taylor Made "变压器能够实现15V/200mA 和21V/20mA 等不同的输出电压/功率?

提前感谢!

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    1.您可以分离输出上的两个电源;它们不需要公共接地。

    无论次级接地是否连接、调节都应相同。  

    2.偏置电源绕组只是可选的

    LM2518和 LM5180具有相同的引脚排列。  只有额定电压不同。

    4.您应该可以找到数据表中提到的其他变压器。  或浏览电感器供应商网站。

    谢谢