This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62140:选择备选小尺寸电感器

Guru**** 2534120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940163/tps62140-choose-alternate-small-size-inductor

器件型号:TPS62140

大家好、

我想通过选择替代的小尺寸电感器来优化 PCB 的尺寸。

我更喜欢选择 IHHP1008ABER2R2M01。 没关系吗?

您可以向我推荐吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stuart

    我选择具有较高饱和电流(>3A)的产品,如 DFE252010F-2R2M 或 DFE252012F-2R2M。 您还可以检查 Coilcraft 和 Wurth。 启动时、即使稳态 Iout 可能更低、也可能会有更高的电流达到电流限制值。

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod、

    感谢你的帮助。

    此致。  

    Stuart。