This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:简单的实现问题

Guru**** 2846540 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947626/bq24295-simple-implementation-questions

器件型号:BQ24295

您好!

我计划在原型器件中使用 BQ24295、在查看数据表后、我对实现有一些疑问。  请注意、我将此 IC 用作简单的充电器+ PowerPath (无需外部器件充电)。  我将使用2节18650电池(限5A 电流)、并使用5V/3A USB C 连接器进行充电。

我看到提供的示例电路的充电限值为1.5A。  我想使用此 IC 的完整3A 功能(我将使用 USB C 连接器、该连接器由允许3A/5V 的电源供电)。  从第9.2.2.1节中、我了解到建议设置电感器以提供充电电流20-40%的纹波电流。  但是、我没有看到任何有关效率与纹波电流/电感器尺寸的关系图。  我在将建议原理图的纹波电流加倍方面犹豫不决(例如、使用1.1uH 电感器、 预期纹波电流为~0.75A)、我想确认这是针对3A 完整充电电流的建议。  

在使用3A 充电电流的次级部分、我想确认将 ILIM 短接至接地是允许满充电电流的正确做法。

3.我计划使用 SYS 输出,而不是直接通过电池驱动系统,以便可以利用 PowerPath。  这是否意味着、虽然我的电池能够提供高达5A 的电流、但我的系统只能消耗高达3A 的电流?  如果我将系统直接连接到电池、我假设这意味着我无法使用 PowerPath (例如、当电池电量非常低或断开连接时、系统将不会通电)。

4.对于 USB 连接、我知道充电协商由 BQ24295使用 D+和 D-线路来处理。  对于完整的3A、我知道我需要使用 USB-C 电缆、但数据表未描述此处所需的基本电源、接地和 D+/D-线路之外的连接。   是否需要与 USB C 连接器进行任何其他连接(例如 CC1/CC2)?  请注意、我不会将 USB 用于数据、仅用于充电。

5.在我的简单应用中,我不打算使用我的器件为任何外部器件充电,这似乎是 PMID/OTG 引脚的用途,但我在这里并不完全清楚。  当我不尝试为外部器件充电时、应该如何设置这些引脚?  根据我的理解、我应该仍然在 PMID 上具有大部分输入电容(例如 Vbus 1uF、PMID 20uF)、然后将 OTG 短接至接地、但我希望得到确认。

6.在原型中,我使用的是内置保护功能的18650电池(2节并联)。  对于这种简单的原型、我不打算包含热敏电阻、因为电池本身受到保护。  在其他充电器中、我看到过通过将引脚接地来省去热敏电阻的选项、但我在这里看不到该选项。  我正在考虑设置分压器来模拟热敏电阻、但需要检查以确保这是合理的(至少对于原型)。

7.在数据表第44页的布局示例中,BTST 引脚和 BTST 电容器之间有一个电阻器,但数据表中的其他位置没有显示。  您能否澄清一下、在电容器之前、是否/为何可以在 BTST 输出上放置一个电阻器?

8.在不设置 I2C 的情况下、是否有一种简单的方法来了解电池正在充电、已充满电和充电器已拔出?  我知道充电时 STAT 将被驱动为低电平、但是看起来在充电完成和充电电缆断开时 STAT 没有区别。  根据我的理解、当连接充电器电缆时、只会驱动 REGN 线路(大约5V)、这是正确的吗?  我还考虑通过 MCU 直接监控 VBUS 线路。

9.断开 VBUS 时 CE 线路是否重要?  是否可以简单地将 CE 驱动为低电平、或者在断开充电器时、这会导致过大的电流?

我期待您的澄清、非常感谢您的支持、以帮助我避免出现问题。

此致、

-Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jon、

    有关 BQ2429X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../878463;有关 BQ2419X/2429x 常见问题解答、请访问 e2e.ti.com/.../875388。 这些文档应能回答您的问题。 请注意、充电器没有电池检测功能。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供附加文档 Ning 的链接。  遗憾的是、这些信息未能解决我的大部分问题。  它确实回答了我关于 TS 引脚(编号6)的问题、还让我更深入地了解了 BTST 电阻器(编号7)。  听起来8号的答案是否定的  我认为我对2的回答是肯定的、但我仍然有点不清楚。  我没有发现对问题1、3、4和5的澄清。

    您能否尝试向我提供一些有关我的1-5号数的见解?

    谢谢、
    -Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jon、

    强烈建议在  进行定制设计之前测试器件 EVM、从而熟悉器件操作。

    该 EVM 在 https://www.ti.com/lit/ug/sluuao5b/sluuao5b.pdf 上使用2.2uH 来优化性能。

    2.如果 ILIM 引脚短路、输入电流限制由 IINLIM 寄存器(REG00[2:0])设置。

    3.请参阅 d/s 上的7.3建议运行条件

    4.请参阅8.3.1.4.4 D+/D–检测设置输入电流限制、表2。 bq24295 USB D+/D–检测和表3。 bq24295非标准适配器检测。 设备无法检测到 USB C

    5.如果未使用 OTG 升压模式, 请将 OTG 引脚接地短路。 即使未使用 OTG 模式、也请在 PMID 引脚上放置至少8.2uF 的电容。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您关注宁。

    我理解您对1和2的评论、这仍然非常模糊、但我计划在此处执行我自己的测试以优化我的设计。  

    对于3、这是我提到的表、但并不清楚。  我看到 Ibat"使用内部 MOSFET 放电电流"的额定值为5.5A、但 Isys 输出电流限制为3.5A。  我的理解是、电池放电路径仅通过 Isys (来自第8.2节 BATFET Q4中的方框图)。  我希望 Isys 规格仅适用于电源路径选项、Ibat 放电规格覆盖了这一点、但这是一个大假设。  我应该信任 Isys 规范还是 Ibat 放电规范?

    对于4、我了解器件本身不是用于 USB C 的控制器、也不用于检测或控制这种情况。  但这是一个额定电流为3A 的器件、我希望利用它的全部功能、据我了解、这需要 USB C (除非使用了其他直流电源适配器、在这种情况下、不需要 D+/D-处理)。  我很奇怪、使用 USB 微型连接器和 BC1.2充电规范时、该参考设计的电流限制为1.5A。  在连接较低电源的情况下、该器件包含 BC1.2规范(如第8.3.1.4.4节所述)是很好的、但这不会导致使用该器件的全部3A 功能。  我认为连接到 USB C 连接器是此器件的一个非常常见的应用、如果有任何设计说明或有关完整3A 实现的建议、我将不胜感激。

    对于5、感谢您提供这一清晰答案。

    感谢您的支持。
    此致、
    -Jon   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jon、

    如前所述、强烈建议在  进行定制设计之前先测试器件 EVM、从而熟悉器件操作。 充电器的操作相当复杂。 在纸上进行清楚解释并不容易。 实践经验值得用千言万语来形容。 请首先评估 EVM、如果 您仍有任何疑问、请告知我们。

     

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ning、我不能放心地相信用于大批量生产的设计的单个基准测试结果。  我认为、重要的是要依靠数据表规格而不是单个单元测试来最大限度地减少仅在大规模生产和/或长期使用中可能出现的故障。  我将通过数据表、应用手册和支持使用我可以放心使用的另一个器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于3、3.5A 指的是直流 SYS 电流。  BATFET 放电电流限制(IBATFET_OCP) 的最小值为5.5A。 有关详细信息、请参阅8.3.5.5.3系统过流保护。

    对于4通道、 EVM 设计在支持3A 应用

    谢谢、

    宁。