This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3842:RtCt 引脚上的噪声

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939913/uc3842-noise-on-rtct-pin

器件型号:UC3842

你(们)好  

我使用 UC3842构建了一个电源电路。 电源输入为20VDC 至70VDC、然后

输出:A) 5V/0.3A (GND 1)

B) 24V/0.2A 和5V/0.2A (GND 2)

C) 24V/0.2A 和5V/0.2A (GND 3)

在整个输入电压范围内、电源在满载时的运行情况令人满意

请查看 RTC 引脚波形并建议如何消除噪声

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Atul、

    如果您在同一波形中捕获 RT/CT 引脚电压和主 FET VDS、您可能会发现您提到的噪声发生在主 FET 导通或关断点。 这是一种开关噪声,对控制器运行没有影响,为什么需要消除它?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jaden Ning、

    是的、您完全正确。 噪声是在 MOSFET 导通或关断时产生的。

    此外、正如您提到的、它对控制器运行没有影响。  

    因此、实际上我不需要去掉它。

    再次感谢

    这解决了我的问题。