This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2066:如果我们使用双通道 TPS2066、该器件可以支持2*1A 或2*0.5A?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939960/tps2066-if-we-use-two-channels-tps2066-the-device-can-support-2-1a-or-2-0-5a

器件型号:TPS2066

大家好 、

我们需要检查是否仅使用 TPS2066的一个通道、该器件可以支持1A。 如果我们使用双通道 TPS2066、 该器件可以支持2*1A 或2*0.5A? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我已将此任务分配给相关专家、他们将在下周再次与您联系。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    支持2*1A。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。