This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5916:是否可以使用 OE (ED2)"使能引脚"来应用 PWM 信号?

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939131/tlc5916-can-is-use-the-oe-ed2-enable-pin-to-apply-pwm-signal

器件型号:TLC5916

大家好、

我问我是否可以将 PWM 信号应用到我的设计中、但我在数据表中看不到它、如果是、我可以运行的最大频率是多少?

谢谢。

以下是数据表的链接:

www.ti.com/.../tlc5916.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kamel、

    是的、可以将 PWM 应用于 OE 控制输出。 但低脉冲应遵循数据表第7.7和7.8节以及图7中的开关特性。 最短低电平时间应高于 tof + tor + tPHL3 + tPLH3 (约为1us)、以确保输出已连接。 最大频率和您想要设置的占空比都受限于此频率。