This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25611D:BQ25611D:如何使用 i2c 命令重置 PMU

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25611D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948269/bq25611d-bq25611d-how-to-reset-the-pmu-with-i2c-commands

器件型号:BQ25611D

任何可导致器件复位的 i2c 命令。  (Q4关闭和打开)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BATFET_DIS (REG07[5])。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,宁

       我们已使用此位来让器件进入运输模式。

       在我们的设计中、PMU 将通过 VSYS 为 MCU 供电 、同时通过 I2C 控制 BQ25611D。  

       如果我们将 BATFET_DIS 设置为1 、器件将关闭以进入运输模式。 要存在该模式、需要插入 USB 或将 QON 置为有效。

       

      我们使用一些 I2C 命令来重置 PMU。("上电"恰好在"上电" 引脚后)。  

       

    BRS、

    -Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jim:

    您的问题是如何执行 SYS 复位? 如果是、您可以使用/QON 引脚来复位 SYS。 BATFET 将关闭、然后重新打开。 /QON 引脚 可连接到按钮或 MCU IO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hongmao、

      非常感谢 您的回复。

       是的、我们需要执行 SYS 复位。 但是、我们需要的是不带 QON 引脚的 SYS 复位、因为我们的 MCU 的电源由 VSYS 供电、MCU 将断电、此时我们无法使用它来控制 QON。

       这就是我们询问是否有可触发 SYS 复位的 I2C 命令的原因。

    BRS、

    -Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jim:

    主机没有专用的 SYS 复位。 MCU 可以关闭 BATFET、但一旦 SYS 断电、MCU 就无法重新开启 BATFET。 因此、我建议 使用 MCU 将/QON 引脚拉低以复位系统。 即使 MCU 连接到 SYS、也能正常工作。