This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63805:VIN 静态电流测量

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63805

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939736/tps63805-vin-quiescent-current-measuring

器件型号:TPS63805

大家好、

  我的客户想要测量 TPS63805 Vin 静态电压(规格为11uA、其中 EN=Vin=3.6V、Vout=3.3V、不进行开关)。 需要您的帮助来分享如何设置来测量这个。

此致、

艾伯特。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    请查看应用手册以了解工作台设置 https://www.ti.com/lit/an/slva236a/slva236a.pdf

    如果您想测试 IQ,可以将其设置为 EN=Vin=3.6V、Vout=3.3V 和 Mode=low,FB 高于500mV (如550 mV)。 结果可以是参考。  

    对于数据表中所示的规格、我们有一个标准流程和测试台。 对于客户来说、这很复杂。