This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730-Q1:占空比运行;50%

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28730, UCC28600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940188/ucc28730-q1-operation-at-duty-50

器件型号:UCC28730-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28730UCC28600

您好、应用团队、

我的客户正在考虑使用具有宽输入范围(几个10V 直流至600VDC)的此部件的应用。 对于宽输入范围、 他们尝试研究占空比>50%的操作。   但是、 根据数据表中的第8.2.2.3节、 Dmax 似乎受到 DMAGCC 和 DCM 谐振周期的限制。

是否可以使用 UCC28730配置此类操作(更宽的占空比>50%)?   要实现它、是否有任何替代器件可实现它?

此致、

H.Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,H.Someno,

    UCC28730对最大值有一些限制 恒流控制方案导致的占空比。 但这并不意味着不能支持宽输入范围应用。

    众所周知、Dmax 不仅是由 min.input 电压决定的、而且还受最低输入电压和输出电压下变压器匝数比选择的影响。 因此、在低压线路输入上选择一个小匝数比、并让 Dmax 满足控制器允许的值。 但小匝数比意味着高线路输入的次级侧整流器上具有高电压应力。 在选择匝数比时应考虑这一点。

    对于大型 Dmax,我建议使用 UCC28600,Dmax 最高可达99%。 这可能更适合您设计变压器。

    谢谢。