This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5141QRGEVM:软启动问题

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939833/lm5141qrgevm-soft-start-problems

器件型号:LM5141QRGEVM

大家好、

我想弄清楚软启动工作模式、我正在使用评估模块。

-除了软启动电容器 CSS 之外、对软启动时间或行为是否有任何其他元素影响? 如何实现?

-根据数据表、由于 FPWM 和 DEMB 模式之间的低侧 MOS、软启动显示了不同的结果。 那么、如果我在 HO/LO 更改电阻器、会有什么不同呢?

-SS 引脚变为低电压时、是因为负载变化且电流超出限制吗?  它是否需要再次软启动?

非常感谢

最棒的

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    FPWM 和 DEMB 中的低侧 MOSFET 行为不同,但它不会影响软启动时间,除非输出电容过大且负载较重,否则它可能会达到过流,然后软启动电压将变为0。 您还可以检查 RES 电容器电压、看看它是否上升至1.2V

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的回复和建议。

    最棒的

    弗兰克