This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC39002:用于负极侧应用的 UCC39002

Guru**** 2925490 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC39002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/936921/ucc39002-ucc39002-for-negative-side-application

器件型号:UCC39002

您好!

关于 UCC39002、我想问一个问题。

在并行应用中、UCC39002的 LS 通过飞线连接到客户端系统。

数据表中提到、不建议在 LS 上添加电容器、但需要增加电容器以供电流使用。

仅当两个并联连接的 PSU 之间的输出电压差为1.6V 时、才能实现平均输出电流。

我想问 LS 上的滤波器是否有建议值。

此外、附加的工具是将分流器置于正极侧的计算。 是否有一个工具在负侧有分流器、或者您可以使用相同的工具? 谢谢你。

此致、

摇滚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当分流器放在负极侧时、您可以使用相同的工具。

    让我再次确认滤波器的建议值 并向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉、对于延迟响应、不建议在 LS 上添加过滤器。

    希望这能解答您的问题。

    谢谢。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    不建议在 LS 上添加滤波器的原因是什么?

    此外、请帮助确认客户的电路应用是否正常、谢谢。

    此致、

    摇滚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Rock:


    LS 引脚已进行内部补偿、并具有内部15kHz 滤波器。 增加外部电容、包括
    必须避免杂散电容、以保持稳定性。

    我建议您移除 R8A 和 C9A。

    BR

    黄文斌。