This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:在 Webench 生成的 LM5122设计中选择等效 MOSFET

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD17303Q5, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947572/lm5122-selecting-equivalent-mosfet-in-webench-generated-lm5122-design

器件型号:LM5122
主题中讨论的其他器件:CSD17303Q5

 我能否在 TI 生成的设计中选择以下等效 MOSFET:

1. M1 CSD17303Q5:用 AO4406A 替换它
2. M2 IRF6609PBF:将其替换为 NTP5860N

随附了两份数据表。

e2e.ti.com/.../NTB5860N_2D00_D.PDF

e2e.ti.com/.../AO4406A.pdf

e2e.ti.com/.../WBDesign1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak Bansal1、您好!

    感谢您提出问题并在设计中考虑使用 LM5122。

    对于 M1、我建议选择具有与 CSD17303Q5相似特性的 MOSFET。 AO4406A 的导通电阻和栅极电荷显著升高。 这将降低稳压器的效率。  

    对于 M2、更换部件号似乎已足够。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    已向您发送朋友请求。 在原理图和 PCB 光绘文件中进行一些设计查询。

    我们可以通过 DM 进行讨论吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、

    请向我发送朋友请求、我可以帮助回答您的问题。

    谢谢、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已发送请求、请检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、

    我已接受您的朋友请求。 我将关闭此主题、因为我们将以直接消息继续对话。

    谢谢、

    Garrett