This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28065:UCC28065 THD 已优化

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28065, UCC28064A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939782/ucc28065-ucc28065-thd-optimized

器件型号:UCC28065
主题中讨论的其他器件: UCC28064A

你(们)好  

我对 UCC28065 THD 优化问题有一些疑问
1.是否有 THD 优化的外部电路可用(您可以在图片中的红色框中插入死区)?
2) TSET (PIN3) 1)检测外部电阻的方法是什么(如何确定设定值)? 2) 2)还是可以在运行期间进行更改?
3.是否详细介绍了 UCC28065的 THD 补偿方法? 还是根据芯片补偿方法的特性?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pei

    在此感谢您关注 TI。 我已联系相应的产品组。 您很快就会听到他们的声音。

    BR、

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pei

    UCC28065中没有过零失真补偿。 遗憾的是、我们仍然没有用于优化电流失真的外部电路、您可以尝试降低 X 电容器以在此处提供帮助。

    UCC28065的前一版本是 UCC28064A、在 UCC28064A 中、IC 中有一个称为 Tzcc 补偿的电流失真补偿。

    您可以在 UCC28065板上尝试 UCC28064A、因为它们具有引脚对引脚兼容性。

    您可以在工作期间更改 Tset 电阻器、请确保在正常工作期间不会耦合该引脚上的噪声。

    希望我的回答对您有所帮助。

    BR

    黄文斌