This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74801:TPS74801压降模式

Guru**** 2589900 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS74801, TPS7A10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949228/tps74801-tps74801-dropout-mode

器件型号:TPS74801
主题中讨论的其他器件: TPS7A10

您好、专家、

出于某些原因,客户在压降模式(Vbias <Vout+1.6V) and wants to know if it can work for a long time.)下使用 TPS74801

您能否帮助检查客户的问题并提供一些意见? 谢谢。

------

 1、接近 800mV 的压降电压更详细的电流曲线或数据。


 

2.提供一些详细的可靠性测试数据(红色项目)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    如果组件在压降下运行、我不会期望其可靠性发生变化、因为可靠性通常基于在55°C 下运行。  在这些电流水平下以压降运行不会使器件温度升高太多。  此组件的质量信息位于产品文件夹中、如下所示:

    https://www.ti.com/product/TPS74801#order-quality

    例如、单击第一个项目会显示以下鉴定摘要:

    https://www.ti.com/qualificationsummary/qualsumm/home?actionId=2800&partNumber=TPS74801DRCR

    我查看了数据表和存档、但对于这款13年前的器件、我无法找到描述负载电流与压降小于800mV 的数据。  在我看来、如果客户需要小于800mV 的余量且消耗的电流非常轻、那么他们似乎不是在使用合适的器件。  如果客户可以向我们提供要求(输入电压、输出电压、输出电流以及他们认为我们应该了解的任何其他内容)、我们可能会为客户提供更好的 LDO。

    我建议使用 TPS7A10、在整个温度范围内、当 Vin = Vbias 时、它可以保持在压降电压之外、负载电流高达大约210mA。  下图来自 TPS7A10数据表。

    谢谢、

    斯蒂芬