This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:并联 DCDC 转换器

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61178

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939865/tps61178-paralleling-dcdc-converters

器件型号:TPS61178

大家好、

这是一种独特的情况、但我计划将大约5个小型电池组的输出连接在一起。 电池在某个点可能处于不同的电压、因此我需要在连接电池之前调节输出电压。  

因此、我将使用 TPS61178将电压从5.4至8.4V 的输入范围升压到 12V 的稳压范围。  

我的问题是、我不确定是否会在将上述5个器件的输出连接到同一总线上时遇到任何问题。 我是否需要采取任何预防措施?

我担心器件控制是否会受到影响、或者某种形式的反向电流是否会流动。  

我们将感谢您的任何帮助。 提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pieter、

    尝试了解您的要求

    将有五个电池组和五个 TPS61178电路

    2. TPS61178的输出被接通。

    如果是、则 VIN 中没有反向电流、但需要考虑通过每个 TPS61178进行电流平衡。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    完全正确。 将有5个电池组、每个电池组都有一个 TPS61178。

    其理念是能够根据需要移除或添加一个电池组。  

    是否有办法使这项工作取得良好效果? 尤其是您提出的电流平衡问题。

    正在寻找模块化且高效的设计

    感谢所有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pieter、

    没有简单的解决方案可以平衡通过五个转换器的电流。 TPS61178电路充当电压源、但现在我们将五个电压源连接在一起。