This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC7733M:TLC7733M 的输入逻辑单元

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC77

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947225/tlc7733m-input-logiccell-of-tlc7733m

器件型号:TLC7733M
主题中讨论的其他器件:TLC77

我评估 TLC7733输入电芯配置的可靠性。


请告诉我 TLC7733的输入逻辑单元是否具有与 SZZA034的图1相同的配置。


(SZZA034 TI IBIS 文件创建、验证和分发过程)

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否正在尝试为 TLC77创建 IBIS 模型? 您是否需要了解任何特定引脚的详细信息? 感谢您提供任何详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ajay-San

    感谢您的快速回复。

    我想知道 TLC7733是否具有钳位二极管 和 CMOS 输入单元。

    此致、Chatbot

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chatbot-San、

    这是一个非常旧的部分、我们需要更多时间为您获取信息。  信息是否非常关键和时间敏感?  如果不是、您是否介意我们在一周内回复您?  这是否适合您? 感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chatbot-San、

    我想为您提供 有关 TLC7733的最新信息。  该部件非常旧、通过我们的数据库查找任何信息所需的时间将比我最初提出的一周时间要长。  如果您不介意我的提问、那么这些信息是否非常关键且时间敏感?  目前、我正在尝试不同的方法来查找您的信息、但我需要更多时间。  再次感谢您的耐心等待。

    本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,本-圣

    很抱歉稍后重放。

    我想知道输入单元的结构、以评估电压过冲 和下冲的抗扰度。 如果您无法访问该信息、我会考虑有关 TLC7733的 SI 仿真。 您有 IBS 型号吗?

    最棒的方面、Chatbot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、聊天机器人- SAN、

    该部件非常旧、我们没有 IBIS 模型。  我想进入实验室、进行一些测量、如 I/V 曲线。  除了输入单元的结构外、您还想了解任何特定的测量或细节吗?