This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92074:我的客户正在寻找类似 TPS92074的 LED 驱动器。

Guru**** 1133420 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92074, LM3445, LM3414
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939138/tps92074-my-customer-is-looking-for-a-led-driver-like-tps92074

器件型号:TPS92074
主题中讨论的其他器件: LM3445LM3414

 大家好、

 我的一位客户正在寻找具有以下特性的 LED 驱动器器件。

 它是具有降压拓扑和外部 NMOSFET 的器件、如 TPS92074。

 2. VIN =大约200V DC。

 3.输出电压= LED 总 Vf = 40V ~ 120V

 4、器件必须 具有 PWM 调光功能。

 5、器件具有 模拟(线性) 调光功能更好。

 您是否有上述器件?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nakai、

      LM3445呢? 您能否帮助检查这是否适合您的客户?

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Sean、

     感谢你的答复。

     客户正在寻找 如下所示的器件。

    https://docs.rs-online.com/a83b/0900766b812703e2.pdf

    http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/20005642A.pdf

     您喜欢这些吗?

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kaziua。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、kaziua、

       我认为最相似的是 LM3414、它也是高侧降压 LED 驱动器。 您能否帮助检查这是否是正确的选择? 谢谢。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Sean、

     感谢您的回复。

     但 客户 系统中 LED 阳极的电源电压约为150V。

     因此、客户 正在寻找能够驱动外部 NMOSFET 的 LED 驱动器器件。

     如果您有任何类似的器件、可以告诉我吗?

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

       LM3445是我商店中最相似的选择、它可以通过外部 MOSFET 支持高电压应用。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Sean、

     感谢您的回复!

     我将向客户介绍该器件。

     再次感谢大家、祝大家好、

     Kazuya。