This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:用于 LED 驱动器计算器工具的 VCC 输入48V 输出29.12V/10.36A 的 TPS92641

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938228/tps92641-tps92641-for-vcc-input-48v-output-29-12v-10-36a-of-led-driver-calculator-tool

器件型号:TPS92641

尊敬的先生:  

   您是否拥有 TPS92641的 LED 驱动器计算器工具?

我们设计 LED 驱动器的 PWM 调光

VCC 输入48V  

输出29.12V/10.36A  

林嘉麟-香港

King.lam.kl.choi@edal.com.hk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、我们不提供计算工具。 BTW、您要计算哪些参数?

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin、感谢您的快速回复!!

    VCC= 48V 的电路设计中的一个示例

    针对+29.12V/10.36A 的 LED 输出  

    如何校准 IADJ、 RON 和 CS 的电阻值使用电阻器来匹配电路。

    林 CSAL-HKG 2331002610

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Ron 用于设置开关频率、请参阅数据表的第8.2.1.2.3节和第8.2.2.2.3节。  

    IADJ 用于设置电流感测电压、请参阅数据表的第8.2.1.2.3和8.2.2.2.4节。

    CS 是电流感应引脚、设置电流感应电压后、即可计算 RCS=电流感应电压/10.36A。 RF 可设置为1k Ω。

    BR、

    Robin