This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:TPS26602过载响应时间和 OVP 连接

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939101/tps2660-tps26602-overload-response-time-and-ovp-connection

器件型号:TPS2660

大家好、  

我的客户正在使用 TPS26602、有2个问题。

过载响应时间

客户正在使用 活动电流限制模式、希望确保它能够通过热插拔导致的毫秒级过载、并需要我们的测试数据。

请参阅数据表、   

在 电子断路器模式下、当 I (LOAD)>I (CB)长于4ms 时 、器件会关闭内部 FET 并将 FLT 置为有效。

在有源电流限制模式下、  内部 FET 会关断、直到 器件结温达到热关断阈值(T (TSD))。

 

在电子  断路器模式下、在有源电流限制模式下达到关断阈值的时间是否远长于4ms t (CB)_delay 

我们是否有相关的测试结果显示了有源限制模式下的特定响应时间?

2. OVP 引脚连接。

请参阅数据表、TPS26602 OVP 引脚必须直接连接到 RTN、但它们作为电阻分压器连接、如数据表中的 TPS26600应用电路。 但是、事实证明 TPS26602可以钳制38V 输入过压。

对于 TPS26602、是否可以在 OVP 和 RTN 引脚之间连接电阻器?  这样做是否有任何潜在风险?

谢谢!

云晶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yunjing、

    在工作电流限制模式下、  内部 FET 的工作时间可能超过4ms、但同样取决于 FET 的功率耗散、电路板布局和环境条件。  

    在电流限制模式下、该器件保持在 Rilim 设置的恒定电流值。 限流模式下器件的功耗为(VIN-VOUT)*I_LIMIT。 当达到热关断温度时、该功率耗散会导致器件结温升高、器件闭锁。 如您所见、OC 阈值(I_LIMIT)越高、器件达到热关断所需的时间就越短。

    2、OVP 引脚必须直接连接到 RTN、以实现过压钳位响应。 可以在 OVP 和 RTN 之间连接一个电阻器、但要确保电阻器上的压降小于180mV、即内部 OVP 选择阈值 V (SEL_OVP)

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的回复。

    是否有任何有关有源电流限制模式和  电子断路器模式响应时间的测试数据? 如果是、您可以通过电子邮件与我分享吗?

    此外、TPS26602是否可以通过外部 RC 组件控制过载响应时间?

    谢谢、此致  

    云晶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yunjing、

    有源电流限制和 电子断路 器的典型响应时间为30us、但我们尚未对这些参数进行表征。

    此外、TPS26602是否可以通过外部 RC 组件控制过载响应时间?

    否 您能告诉我们为什么需要控制过载响应时间吗?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yunjing、

    我已收到您的电子邮件、其中包含有关该要求的更多详细信息。 我将在下周早些时候通过电子邮件回复您。

    我将关闭这里的线程。

    此致、Rakesh