大家好、
我的客户正在使用 TPS26602、有2个问题。
过载响应时间
客户正在使用 活动电流限制模式、希望确保它能够通过热插拔导致的毫秒级过载、并需要我们的测试数据。
请参阅数据表、
在 电子断路器模式下、当 I (LOAD)>I (CB)长于4ms 时 、器件会关闭内部 FET 并将 FLT 置为有效。
在有源电流限制模式下、 内部 FET 会关断、直到 器件结温达到热关断阈值(T (TSD))。
在电子 断路器模式下、在有源电流限制模式下达到关断阈值的时间是否远长于4ms t (CB)_delay ?
我们是否有相关的测试结果显示了有源限制模式下的特定响应时间?
2. OVP 引脚连接。
请参阅数据表、TPS26602 OVP 引脚必须直接连接到 RTN、但它们作为电阻分压器连接、如数据表中的 TPS26600应用电路。 但是、事实证明 TPS26602可以钳制38V 输入过压。
对于 TPS26602、是否可以在 OVP 和 RTN 引脚之间连接电阻器? 这样做是否有任何潜在风险?
谢谢!
云晶