This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23882:总功率预算

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23882, TPS23882EVM-008

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949428/tps23882-total-power-budget

器件型号:TPS23882

您好、先生、

客户想知道如何设置 TPS23882的总功率预算? 必须设置 I2C 和控制? 或自动模式功能?

如果客户想要将2线对设置为60W、可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好、是的、客户必须使用 I2C、因为这是一个非标准应用。 您可以使用 EVM 的 GUI 将一个通道上的管制功率增加到60W。 我建议订购 TPS23882EVM-008。 您可以将端口设置为半自动模式、最多为两对设备供电、然后在一个通道上将管制功率增加到60W。 谢谢!