请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS27S100 主题中讨论的其他器件: TPS1H000-Q1、 TPS1H200A-Q1
大家好、
对于某些设计要求、我需要使用具有电流感应输出和外部电流限制设置为300mA (<500mA)的单通道 FET。
我已经看到没有德州器件同时具有这两者、因此我重点讨论了 TPS27S100B 的使用。
但是、对于该器件、数据表中指定了使用外部限制电流>= 500mA。
您能告诉我在电流为300mA 时是否可以毫无问题地使用它、我还想知道我应该期望的限制容差是多少?
如果它与我的规格不兼容、您是否可以表示更换允许我执行所请求的操作?
非常感谢。
伊凡