大家好、
我们有一位客户计划将 BQ25895M 用作其应用的一部分。 但是、如果它们使用 PMID 引脚、则器件 仅具有5V@3.1A 输出、但它们需要 5V @ 6A (最大值)的负载要求。 客户能否在 SYS 引脚的输出中使用外部升压转换器来获得5V @ 6A 输出?
感谢您、期待您的悔恨。
此致、
梅纳德。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Ning、
感谢您的盛情款待。
我们的客户还有其他问题。
此类设计中推荐使用的锂离子电池是什么
电池充电/放电
从 USB Type C 连接器输入为5V
单节锂离子电池3.7V
输出或显示电压为5V (恒定)
应具有过压、过流和欠压保护
充电电流最大为5A、放电电流为8A
2. 本设计是否可以使用 BQ25895M 为18650标准电池(额定电压为3.6V)充电。
期待您的回应。
此致、
梅纳德