This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895M:SYS 引脚输出中的外部升压转换器

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938735/bq25895m-external-boost-converter-in-the-output-of-sys-pin

器件型号:BQ25895M

大家好、

我们有一位客户计划将 BQ25895M 用作其应用的一部分。 但是、如果它们使用 PMID 引脚、则器件 仅具有5V@3.1A 输出、但它们需要 5V @ 6A (最大值)的负载要求。 客户能否在 SYS 引脚的输出中使用外部升压转换器来获得5V @ 6A 输出?

感谢您、期待您的悔恨。

此致、

梅纳德。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maynard、

    请参阅7.3 d/s 上的建议运行条件、Isys 最大值为5A。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、  

    感谢您提供信息。

    客户是否可以在 SYS 引脚中使用外部升压转换器来实现6A 输出? 如果没有、我们是否有这样的器件可以处理这一问题?

    期待您的善意回应。 谢谢!

    此致、

    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maynard、

    ISYS 最大值为5A,不能支持任何更高的电流。 我不知道可能支持您的应用程序的任何设备。 请提交新的 e2e 以获取器件建议。

     

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    感谢您的盛情款待。  

    我们的客户还有其他问题。  

    此类设计中推荐使用的锂离子电池是什么

    电池充电/放电
    从 USB Type C 连接器输入为5V
    单节锂离子电池3.7V
    输出或显示电压为5V (恒定)
    应具有过压、过流和欠压保护
    充电电流最大为5A、放电电流为8A

    2. 本设计是否可以使用 BQ25895M 为18650标准电池(额定电压为3.6V)充电。

    期待您的回应。

    此致、

    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maynard、

    1.请检查锂离子电池槽。

    2. 设备将根据 d/s 上图13中的充电曲线为电池充电 请检查您的电池规格、并查看 BQ25895M 充电曲线是否符合您的电池充电要求。

    谢谢、

    宁。