主题中讨论的其他器件: UCC25600
我使用 UCC28180和 UCC25600设计1kW PFC + LLC 转换器。 我总共构建了10块电路板、大多数电路板都运行良好。 但一个电路板上总是会出现一个奇怪的现象。 当我将 负载增加到接近360W 时、UCC28180的栅极驱动引脚和 PFC 的 MOSFET 都会损坏。 我想知道为什么会发生这种现象。 第一幅图是我的电路的一部分、我认为驱动电路和主电路都是正确的。 UCC28180的其他电路组件的参数均根据 TI 的推荐表进行设计。 第二个图是损坏过程的全时视图(CH1:LLC 的输出电压、CH2:LLC 谐振电容器的电压、CH3:UCC28180的栅极驱动信号、CH4:PFC 电感器 L3的电流)。 第三个图是损坏过程的放大视图。 从图2中可以看出、当 L3的电流接近其最大值时、就会发生损坏。 从图3中、我发现了一些奇怪的东西。 在我的设计中、开关频率固定为100kHz。 但是、当发生损坏时、Q2的导通时间似乎提前了、这不是正确的开关频率。 之后、UCC28180的栅极驱动引脚始终处于高电平、L3被充电至大电流。 然后对 Q2进行细分。 我感到困惑 的是、为什么会发生这种错误的脉冲、以及为什么栅极驱动引脚在发生错误的脉冲后始终处于高电平。 因为这是在正常运行的某个时间之后发生的、所以我想知道 UCC28180的计算故障是否会导致这种情况? 此外、我的设计的峰值电流保护设置为29A、我选择的 MOSFET 为56A、 为什么峰值电流保护无法保护 MOSFET?