This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1085:数据表错误

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: LM1085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949014/lm1085-datasheet-error

器件型号:LM1085

大家好、

我们收到了客户询问、我们的器件 LM1085引脚与数据表中所示的引脚不同。 为了让我不会错过任何内容、我复制下面的查询。

在我们的实验中、我们有采用 TO-220和 TO-263封装的可调节 LM1085。 在我们的测试中、TO-220封装的引脚根据数据表相反(输入为引脚1、ADJ/GND 为引脚3)、TO-263 (输入=引脚3、ADJ/GND =引脚1)封装的引脚排列与数据表中的引脚排列相似。 请您澄清一下吗?

标记:9AA739UG3、LM1085、IT-ADJ

我附上了他们在 LM1085中进行测试的文件。

请确认此问题。 感谢您的参与、并期待您的善意回应。

此致、

梅纳德

e2e.ti.com/.../lm1085-_2800_1_2900_.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maynard、

    我通过查看器件的引线键合图、验证了数据表中所示 TO-220封装中 LM1085的引脚排列是否正确。  

    您能否提供有关客户在此处看到的问题的其他详细信息? 根据所提供的图像、当 VOUT 正在调整用作 R2的电位器时、它们似乎不会改变。

    请注意、根据原理图中显示的配置和电阻器值(并利用数据表图13中显示的公式、VOUT 将不会有很大变化。 如果您想看到输出电压的较大变化、则需要降低 R1。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Blake、

    感谢您的盛情款待。

    在提供的图像中、引脚1和3 在测试过程中反转、POT 未触碰。   

    客户觉得收到的器件批次不好。 请确认、  

     

    谢谢!

    此致、

    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maynard、

    遗憾的是、我们无法通过标准 E2E 论坛或提供的信息来验证/验证这种报告的异常行为。

    如果客户怀疑他们收到了异常材料、您可以提交客户支持请求单、以验证材料是否为 TI 材料或提交退货请求。 您可以使用以下链接查看有关这些流程中任一流程的更多详细信息。 注意:此材料是通过授权分销商接收的、他们需要通过分销渠道才能继续申请。  

    www.ti.com/.../customer-returns.html

    www.ti.com/.../anti-counterfeit.html