This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:BATFET 设计关闭、VSYS (15、16引脚)为0v、此时只有电池不带 VBUS 插件

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937913/bq25601-batfet-defualt-is-off-vsys-15-16pin-is-0v-when-only-battery-present-without-a-vbus-plugin

器件型号:BQ25601

请 在附件中找到我的原理图。

当 VBUS 不存在、I measured /QON=1.37V、REGN=0V、/CE=0V、TS=0V 时、15/16引脚无输出

有时、当插入5V 充电器然后插电时、VSYS 输出正常、在此状态下、我测量了/QON=2.65V、REGN=0V、TS=0V、/CE=0V。

我不知道为什么?请尽快帮助我、非常感谢 much..e2e.ti.com/.../BQ25601_2D00_SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的测试条件是什么、例如 VBAT (BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS 和测试程序?  当 VSYs=0V 时、您能否提供充电器的所有寄存器值?

     

    请访问 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/890624 以了解 I2C 控制的 BQ2560X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示。


     

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、

    插入4.2V 锂电池 uesd 万用表后、我测量了这些引脚。 当 Vsys=0v 时、系统处于关闭状态、如何获取寄存器值? 您是指系统通电时的寄存器值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ning,

     您在我的原理图中发现了任何问题吗? 如果硬件正常、我将尝试通过软件解决此问题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

     我认为我找到 了这样的原因、即 VCC_MAIN (15.16引脚)网络上的电容太大、我移除了 c144 C131 C141 、然后 VCC_MAIN 的电压与电池相同。 如何将浪涌电流通过 batfet 调节到电容? 超过6A 是否会导致电池组脱落?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    参阅8.3.10.4.3系统过流保护、当系统短路或明显过载(IBAT > IBATFET_OCP)且电流超过 BATFET 过流限制时、BATFET 会锁存。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但我没有找到超过阈值6A 的持续时间?

    从理论上讲,流入电容器的浪涌电流都将超过6A,区别在于持续时间,对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     如果 电池放电电流 大于 IBATFET_OCP、BATFET 会锁存。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OTG? 我不需要此函数。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电池将在 OTG 模式和补充模式下放电。  只要 电池放电电流 大于 IBATFET_OCP、BATFET 就会闭锁。

    谢谢、

    宁。