This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4041D12:LM4041D12IDBZR

Guru**** 2509475 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949227/lm4041d12-lm4041d12idbzr

器件型号:LM4041D12

订单号- T00739653 -我们  已采购的部件 LM4041D12IDBZR - 7000件。 因为以下问题、我们的客户拒绝了2件。 您能否查看并向我们提供分析报告?

技术问题: 输出电压不正确、所需的 O/P 为1.2V。我们观察到1.4V 和2.2V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vikram、

    这似乎是一个质量问题。 有关此问题、请联系 TI 支持。