This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Sitara AM3358现代 PMIC 解决方案

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358, TPS65217, TPS56339, TPS25750, BQ25710, TPS65262
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939250/sitara-am3358-modern-pmic-solution

主题中讨论的其他器件:AM3358TPS65217TPS56339TPS25750BQ25710TPS65262

AM3358处理器的 PMIC 选择指南(https://www.ti.com/lit/an/slvaee2a/slvaee2a.pdf)似乎有点过时。

我想知道是否有一个更新的 PMIC、它可以在高达20V 的电压下工作、Type-C USB 可协商、并且具有内置的背光驱动器。 TPS65217看起来很有希望、但是它的建议范围不包括20V DCin、并且它的背光驱动器不能由20V 系统供电。

有这样的东西吗?

谢谢、

Konstantin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Konstantin、

    遗憾 的是、我认为处理此系统的最佳方法涉及多个 IC:TPS25750作为 USB Type-C 和 PD 控制器、TPS56339等前置稳压器从 USB 电源生成4.0V 至4.5V 电压、然后是 TPS65217等 PMIC。

    如果您为您的应用选择了任何其他 PMIC、除了支持 USB Type-C 和 PD 所需的 IC 外、LED 驱动器和锂离子电池充电器还将位于外部。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我们在电源路径中使用 bq25710电池充电器来为2节电池充电并保持电压、该怎么办?

    是否有像 tps65217这样的器件可以为 Sitara 电源域和 LED 驱动提供 DCDC 而无需电池充电、但可以处理2节电池的8.4最大电压?

    我主要想去除预调节需求、因为在最高情况下、bq 电源路径应使其保持在电池最大电压。

    谢谢、

    Konstantin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Konstantin、

    不幸的是、不是。 绝大多数 PMIC (少数汽车器件除外)都采用低压 CMOS 工艺、因此它们的额定最大建议输入电压仅高达5.5V。

    上述声明的唯一例外情况是 TPS65262、虽然该器件可以轻松为 AM3358供电、但它不在任何经处理器团队验证的参考设计上。