This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:BQ28z610 EVM 的功耗

Guru**** 2560210 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947201/bq28z610-power-consumption-of-bq28z610-evm

器件型号:BQ28Z610

先生,您好:

我们使用 BQ28z610 EVM 测试功耗。

我们使用1节电池、电池电压为3.6V。

当没有通信和 VPACK 时、IQ 约为200~270uA。

与数据表显示的数据表不匹配、睡眠模式下的 Iq 将为100uA。

如果我们设置[IN_SYS_SLEEP]=1、IQ 将低于100uA。

是否可以接受? 这是正常的悔过吗?

请参阅 gg 文件。

如果您需要其他信息、请告知我们。

非常感谢。

e2e.ti.com/.../BQ28Z610_5F00_v1.01.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这看起来很正常。 确保测量零件的长期平均值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang Kang:

    我们再次尝试测量 IQ、但结果不好。

    请参阅 gg 文件作为附件、并按如下方式查看测试的图。

    1. EVM 和仪表的电路连接。  

    2. 30分钟后,电流表的测量结果。

     

    此外、我们还检查仍具有输出电压的 CFET 和 DFET。 (SLEEPCHG]=0)

    如果我们设置[IN_SYSTEM_SLEEP]=1并重新测试、30秒后、IQ 将降至90uA。

     这是正常的响应吗?

    还是应该更换 IC 并重新测试?

    请告诉我们您的建议。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它似乎小于500uA。

    您能否检查器件是否响应地址0x16?