This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD90120A:通过 TI 电源数字设计器实现编码命令的变化

Guru**** 2514415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940023/ccs-ucd90120a-variations-in-encoded-commands-through-ti-power-digital-designer

器件型号:UCD90120A

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我最近的任务是从头开始构建项目文件、这表明我们打算使用的文件可以在将来根据需要构建。 创建副本时没有任何问题、但当我查看文件比较工具时、我会看到我拥有的内容与构建的内容之间存在各种差异。 大多数情况下、这一点很明显、因为新文件从未见过硬件、状态寄存器显然没有任何细节、但对于某些情况、我正在刮擦头。 我希望能够清楚地了解为什么同一个精确变量的硬编码值可能不同。 请参阅以下内容:

此外、我不确定此命令的用途是什么、以及在 GUI 中配置此命令的功能是什么。

谢谢、

约旦 S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来我的图片没有将其输入到帖子中.. 附加文件比较导出。

    其旁边有红色填充的任何行在文本描述和发送的十六进制值之间存在差异。 我想了解这两者之间存在差异的原因。

    e2e.ti.com/.../Device-Configuration-Comparison-_2D00_-09112020.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    许多阈值均采用 LINEAR11格式进行编码。  对于给定的值、例如0:0x8000或0x0000。 如果 GUI 都显示为正确的解码值、则可以忽略  这些差异。

    现在、您只有以下项目:

    操作(第18行) 是运行时值、不是配置的一部分、您可以忽略。  

    第48行比较有趣。 您确定不更改此内容吗?

    第52行您可以忽略这些差异、因为它们不会影响任何内容。

    第57行、您也可以忽略这一点、因为它们不会影响任何内容

    您的原始项目文件似乎是从非常旧的 Fusion GUI 生成的、您可以使用更新的 GUI 进行导入、以便有许多差异。  

    如果您想了解所有这些内容、请参阅 https://www.ti.com/lit/ug/slvuaw9c/slvuaw9c.pdf 、其中包含有关每个命令的详细信息。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    感谢您的快速回复。 这已解决了该问题

    至于第48行、我的结尾似乎是错误的

    谢谢、

    约旦 S.