This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1117:LM1117I-3.3V 版本

Guru**** 2507845 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1117, LM1117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939996/lm1117-lm1117i-3-3v-version

器件型号:LM1117
主题中讨论的其他器件:TLV1117

您好!

我希望了解一下可提供给 LM1117I-3.3V 的输入电压范围。 数据表显示了输入电压为4.75V 至10V 时、输出电流范围为0mA 至800mA。 这是准确的吗? 因为我认为输入可以是12V 额定电压。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、耐受、  

    建议的最高 Vin 为15V、如 7.3建议运行条件中所示。 但是、对于3.3V 输出选项、该器件的规格仅具有高达10V 的数据。 由于该器件的使用寿命较长、我们的支持非常有限。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    那么、可以说我可以为器件施加12V 额定电压吗?
    此外、您是否也会建议使用旧器件的替代器件。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您会再多讲一讲您的应用吗? 输入电压? 输出电压? Iload? 是否有 PSRR 或噪声要求?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vin 为12V 标称值、电压范围为10.35V 至13.65V。 所需的输出电压为3.3V。 I (LOAD)能力至少需要800mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    苛刻、

    请使用 TLV1117、它应该能够满足您的要求、因为它更便宜、并且具有与 LM1117相同的确切规格。 此外、LM1117还应在高达15V 的电压下工作。

    谢谢、

    Prakash L