This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898:BQ25898 INT

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25898

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949157/bq25898-bq25898-int

器件型号:BQ25898

尊敬的 TI 团队:

根据 BQ25898数据表中的 INT 说明、当 INT 被发出时、 1.在主机读取它之前、即使故障消失、故障状态也将保持。 即使发生新的故障、也不会发出其他 INT 脉冲。

在这种情况下、似乎会发生冲突:在发送故障后、主机未能识别 INT 脉冲、因此主机将不会读取 BQ25898。 之后会出现新的故障、根据 BQ25898数据表中的 INT 原理不会发送 INT 脉冲。 因此主机无法再次读取 BQ25898。

请确认如何处理此问题。

非常感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    十一、

    主机必须先读取和清除 REG0C 故障、然后才能为 REG0C 中的新故障生成另一个 INT 脉冲。

    谢谢、

    宁。